This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245H-Q1EVM:DRV8245-Q1关于 IPROPI 的输出延迟时间

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1066890/drv8245h-q1evm-drv8245-q1-about-output-delay-time-of-ipropi

部件号:DRV8245H-Q1EVM
“线程”中讨论的其它部件:DRV8245-Q1

你好,团队

我正在尝试使用 DRV8245-Q1应用电磁制动器。

我想通过回馈流经电磁制动器的电流来控制电流,但当我在评估板上检查时,IPROPI 的电压比输出电压晚了5 μs。

为什么 IPROPI 的工作因输出电压而延迟5 μs?

是否可以减少这种延迟?

针脚设置

IPROPI:1.0kΩ

ITRIP:LVL1

转换率:LVL1

诊断:LVL1

模式:LVL2

VVM:12V  

IN1 PWM 占空比:40%

斜坡修道1:0

CH1:VIN CH2:VOUT CH3:VIPROPI   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,美岛山

    感谢您对 EVM 行为的反馈。  

    是否可以使用 OUTx 上的电流测量? IPROPI 跟随 OUTx 上的电流,而不是 OUTx 上的电压。 如果 OUTx 电流在 OUTx 电压斜率下有延迟,则 IPROPI 应该有一些延迟。

    此致

    新雅·莫里塔