This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:引脚处理

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1066822/drv8847-pin-treatment

部件号:DRV8847

你好

我希望您确认我是否可以对以下两个针脚执行后续治疗。

* nFAULT:常闭
* TRQ:NC

根据数据表,两个引脚都有内部下拉。因此两个引脚都可以设置为“0”。
我的待遇是否可以接受?

巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryuuichi,

    是的。 这些针脚可以保持未连接状态。 但是,您将无法监控 nFAULT 引脚,TRQ 标量将设置为100%。