其他主题中讨论的部件: LAUNHXL-F28027F, MOTORWARE, DRV8305, MCF8316A
我购买了带有 LAUNCHXL-F28027F 的 BOOSTXL-DRV8305EVM
我有一台马达,我想用 GUI 旋转,就像 本视频所示。
https://www.youtube.com/watch?v=UrRqN_6aobY
我是否可以下载任何样例程序并让我的马达快速旋转?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我购买了带有 LAUNCHXL-F28027F 的 BOOSTXL-DRV8305EVM
我有一台马达,我想用 GUI 旋转,就像 本视频所示。
https://www.youtube.com/watch?v=UrRqN_6aobY
我是否可以下载任何样例程序并让我的马达快速旋转?
您好 Nathan,
感谢您提出问题并在 MD 论坛上发表意见。
您可以通过下载 MotorWare 软件包找到此 EVM 的示例代码,该软件包位于 :https://www.ti.com/tool/MOTORWARE
视频中使用的 GUI 可在以下位置下载: https://www.ti.com/tool/INSTASPINUNIVERSALGUI
您可以按照第一部分的视频系列了解有关如何让您的电机运转的分步说明: www.youtube.com/watch
如果您有任何疑问,请随时告诉我!
最佳
艾萨克
您好 Isaac,
感谢您的回应,我将在 Motorware 进行练习,希望很快就能开始工作。
[引用 userid="409886" url=~ë/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1068741/bootstxl-drv8305evm-instaspin-assime-evalment-gui/3955697#3955697]]\n 您可以按照第一部分的视频系列逐步获取有关如何在 www.youtube.com/watch上运行马达的说明这实际上不是一个分步指令,因为它不包括与编译和向主板闪烁代码有关的任何步骤。
我之所以选择这款平台,是因为我希望能够插入此平台,并在~10分钟内开始旋转转子(https://training.ti.com/sensorless-foc-less-10-minutes)。 评估套件上加载的默认固件是否允许我快速入门,或者我是否需要通过一系列安装来了解如何使用 CCS 并上传新固件,以查看它是否会使我的电机旋转?
我没有电气工程的背景,所以这对我来说似乎有很多工作要做,当我完全有可能预装一个程序,让我立即进行一些基本测试。
您好 Nathan,
您链接的视频适用于我们的新型设备 MCF8316A,与您目前尝试使用的 DRV8305不同。 您当前使用的设备是一台较旧的设备,但遗憾的是,该设备未设置为像我们希望的那样轻松插入和播放。 因此,设置和刷新代码对于一个过程来说,比我希望它启动并运行起来要乏味一些。 我们简化了新产品的操作,使客户可以更轻松地立即开始评估。
尽管如此,我们还有其他更简单的设备可以运行,如果我有更多信息,我可能会推荐其他设备。 如果这不是一个选项,我可以尽最大努力提供步骤和帮助,帮助您实现这一目标。 让我知道我可以做些什么来帮助我们,我们非常感谢这里的耐心。 谢谢!
最佳
艾萨克