This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:电机驱动器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8244S-Q1LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1067969/drv8244s-q1levm-motor-driver

部件号:DRV8244S-Q1LEVM

它正在使用 DRV8244S-Q1LEVM 的电机驱动器开发。

但我们遇到了一些困难,困难在于 EVM 没有硬件设计文件。 其他电机驱动器在设计时非常有用,因为它们提供了硬件设计文件。

因此,我们请求提供 DRV8244S-Q1LEVM 的硬件设计文件。

我们希望你得到我们想要的东西,我们始终感谢你的支持。

如果您有任何其他问题,请回复电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉这个问题。  这些文件通常在工具文件夹下在线发布,但似乎缺少。   

    让我为您找到文件并发布。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞安  

    非常感谢您的快速回复。

    我何时能够检查该在线文件夹中的文件?

    目前,此信息对于检查此 EVM 板后应用其他应用至关重要,我没有时间。

    因此,如果可能,请检查此消息并确保将文件更新到联机文件夹。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MD047E2_5F00_DRV824x_2D00_Q1LEVM_5F00_HVSSOP-_2800_2_2900_.zip

    所需的主板文件位于"assembly 003"子文件夹中。  MD047E2 (003)_xxx

    此致,

    瑞安