This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625EVM-CT:电机驱动器论坛

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625EVM-CT, DRV2625EVM-MINI, DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1071655/drv2625evm-ct-motor-drivers-forum

部件号:DRV2625EVM-CT
“线程”中讨论的其它部件: DRV2625EVM-miniTESTDRV2625

您好,

我正在使用 DRV25EVM-CT 评估外部上帝军设备。
我想在机壳内设置上帝军设备,并使用外部 I2C 通信对其进行评估,但我需要按住+按钮一次,才能将 DRV2625EVM-CT 更改为 I2C 模式。
如果可能,我希望在打开 DRV2625EVM-CT 时自动切换到 I2C 模式。 是否有好的方法来实现这一目标?

此致。

高武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taku,

    请给我一两天时间来研究这个问题。

    谢谢!

    最佳

    克莉丝汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taku,

    看起来像更改 DRV2625EVM-CT 固件,因此不必按住+按钮是最佳解决方案。 我已经在这里附上了这些文件。

    最佳

    克莉丝汀

    e2e.ti.com/.../FW_5F00_v1.9.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christine

    感谢您的支持。


    我尝试使用 CCS 更新您提供的固件,但问题没有得到改善。
    我目前正在使用“DRV2625EVM-CT-1p10”固件将评估板与 Win10配合使用,因此当我更改为您提供的固件时,I2C 与 PC 的通信将不起作用。

    我对您提供的固件有疑问。
    ・我收到了三个文件,一个地图文件,一个输出文件和一个 txt 文件,但 CCS 只能引用 txt 文件。 请告诉我如何使用另外两种产品?

    此致。

    高武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taku,

    这些文件与文本文件相同,但在不同的环境下它们的格式不同。 我们可以提供源代码,但遗憾的是,我们不会为编辑固件提供支持。

    最佳

    克莉丝汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christine,

    谢谢你。 我了解这些文件。
    这是否意味着电源打开时很难切换到 I2C 模式?

    此外,如果我使用 DRV2625EVM-mini,我可以解决此问题吗?

    最好的 regerds。

    高武

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taku,

    我认为,如果您可以更改源代码,可能会更容易。 这将是你必须测试的东西,看它是否起作用,所以我不知道它最终会有多困难。

    我认为使用 DRV2625EVM-mini 是一个更好的选择。 它允许您与 I2C 进行外部连接,而无需更改不同的模式。

    最佳

    克莉丝汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christine。

    谢谢你。
    请允许我再次提出一些问题。

    我是否必须按照数据表的“修改或重新编程固件”部分所述的方式编辑 DRV2625EVM-CT 的源代码?

    假设使用 DRV2625EVM-mini 时,DRV2625EVM-CT 只能在 I2C 模式下运行,我是否正确?

    此致。

    高武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taku,

    我认为,如果您仍想编辑固件,数据表的部分可能是一个好方法,但似乎这主要是为了操纵 EVM 以获得新的触觉效果。

    我仍然会推荐 DRV2625EVM-mini。 在这种情况下,您不需要 DRV2625EVM-CT,因为这是一个简单的版本,可以将 DRV2625快速集成到具有 I2C 通信的系统中。

    最佳

    克里斯蒂安