This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:DRV8244-Q1电磁阀驱动

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1072754/drv8244-q1-drv8244-q1-solenoid-drive

部件号:DRV8244-Q1

尊敬的 TI 专家:

我们正在为驻车锁制动器处理电磁线圈驱动电路,要求如下

 

输入电源–9V 至20 V

最坏情况电流-9.5A

 

根据最初的要求,我们选择了 DRV8244Q1 (PDRV8244SDGQ1) HVSSOP 软件包。 我已经完成了

数据表和我看到,PDRV8244SDGQQ1能够进行不同的诊断和 OCP。 现在我们已经具备电流测量要求,这款能够实时电流测量的 PDRV8244SDGQQ1也可以提供诊断电流。

 

请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您对 DRV8244S-Q1的关注。 DRV8244S-Q1具有电流测量功能,并且是实时的。

    几个注释:

    -电流感应位于 DRV8244-Q1的高压侧 FET 上。

    当 FET 打开时,IPROPI 引脚提供电流监视器信息(模拟电压)。

    -IPROPI 提供了 OUT1和 OUT2的组合信息。

    我们可以参考数据表8.3.3.2 IPROPI 和8.3.3.3 ITRIP 规定。

    此致

    新雅·莫里塔