This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2511-Q1:有关 DRV2511的一些问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1075766/drv2511-q1-some-questions-about-drv2511

部件号:DRV2511-Q1

大家好,团队

请帮我回答附带的问题。 谢谢!

e2e.ti.com/.../IC_08FF_DRV2511QDAPRQ1_09FFEE959898B970E28BEE952D00_20220118.xlsx

嘉威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,嘉威

    感谢您的提问。 请给我一天或两天时间来了解您的问题并获得最佳答案。

    最佳

    克莉丝汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christine,

    您能在明天提供反馈吗? 客户迫切需要这样做。 谢谢!

    嘉威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,嘉威

    根据所附文件中的问题:

    1. 只要您不想超过4.7A 电流,所选电感器就应该正常。 此帖子 也可能有助于获得有关此方面的更多信息。

    2.如果您将 PWM 信号设置为0,则电流将被驱动至地电位。 您是否希望此处出现反向电流?

    3.它们不应像提到的那样增加,因此这不应该成为问题。 电源应稳定,设计中所示的电容器选项也应如此。

     LPF 电路的功能是将 PWM 信号转换为输入引脚可以接收的正弦波。 请注意,这是一个模拟输入。

    最佳

    克莉丝汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christine,

    感谢你的回复。 我还有其他问题:

    1. 接通电源后,IC 本身将生成10ms PWM 脉冲。 这是什么原因?

    1. 在通电过程中,当输出+从0V 上升到6V 时,将生成脉冲。 这种脉搏的原因是什么? 如何过滤掉该脉冲?

    1. 对于单端输入,数据表具有以下描述:

      这意味着,在中有以下三种连接选项,或者仅仅有①和③,有何不同?
      ① Ω 内拉高达3V;
      ② Ω 与接地;
      ③ in- 0.1uF 至接地

    2. LPF 环路需要添加到 PWM 控制环路。 它的功能是什么? 我们电路上的设置是否合理?
      在我们公司的电路设计中,如果拆除了 PWM+电容器,则很容易拉下 INTZ 并导致驱动 IC 不工作。 请也帮助确定原因。

    巴西

    嘉威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,嘉威

    请让我在本周结束前回复。

    最佳

    克莉丝汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,嘉威

    这些问题的答案似乎已经在 这里得到了回答。 请查看此 E2E 线程以获得指导。

    最佳

    克莉丝汀