您好,
我正在考虑使用 DRV8426P 驱动2个刷式直流电机。
我对 IOCP 和 IREG 的当前限制有疑问。
在数据表中,我们可以找到以下信息:
IOCP 至少为2.5A。
-不规则野以方程式定义:不规则野(A)= VREFx (V)/ kV (V/A)= VREFx (V)/ 1.32 (V/A)。0.05V < VREF < 3.3V
=>不规则野最大= 3.3/22= 1.5A
那么,我的问题是:在这种情况下,将达到 IOCP,考虑到 IREG 会将电流调节为1.5A?
此致
西尔万