This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350S-EVM:DRV8350S 的问题

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01629
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1075610/drv8350s-evm-question-for-drv8350s

部件号:DRV8350S-EVM
《线程》中讨论的其它部件:Tida-01629

大家好,团队

在提到 TIDA-01629后,客户使用此板控制电机,发现电机无法旋转。  在程序调试过程中,发现 DRV8350S 芯片的2号寄存器的第6位为1 (表示 VCP 充电泵和/或 VGLS 欠压故障情况)。  充油泵或 VGLS 是否有问题?

谢谢,

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    请考虑降低此应用程序中使用的 IDRIVE 设置。 VCP 或 VGLS 调节器使用的平均门驱动电流太多,导致 VCP 或 VGLS 在运行过程中电压骤降。  

    您能否共享应用规范,如 PWM 频率,电机电流,电动机电压,IDRIVE 设置,以及是否使用感应型还是无感应型梯形转换?

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    这是第一块板的问题。第二块板的问题是,在程序调试过程中,DRV8350S 芯片的第1个寄存器的第四位被发现为1 (表示 A 低压侧 MOSFET 上存在 VDS 过电流故障)。 请问原因是什么?

    主板断电后,客户通过 SPI 写入驱动器芯片的值是否仍会保留在驱动器芯片中,并在下次通电时读出?  第一次可以使用小型马达来打开回路和闭合回路。  他使用的驱动程序芯片中的默认值。  更换大马达后,它将完全不起作用,它将根本不会转动。

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    这是第一块板的问题。第二块板的问题是,在程序调试过程中,DRV8350S 芯片的第1个寄存器的第四位被发现为1 (表示 A 低压侧 MOSFET 上存在 VDS 过电流故障)。 请问原因是什么?

    主板断电后,客户通过 SPI 写入驱动器芯片的值是否仍会保留在驱动器芯片中,并在下次通电时读出?  第一次可以使用小型马达来打开回路和闭合回路。  他使用的驱动程序芯片中的默认值。  更换大马达后,它将完全不起作用,它将根本不会转动。

    在第一块板上的充油泵或 VGLS 出现问题后,测量 VCP 和 VGLS 处的电压为50V 和3V。  然后,更换新的 DRV8350S 芯片后,电压通常为58.5V 和14.5V,可以在开路旋转。 客户想知道是什么原因导致 DRV8350S 损坏?

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    [引用 userid="41964" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1075610/drv8350S-EVM-for-drv8350s/3982532#3982532">主板关闭电源后,客户通过芯片写入驱动器芯片的值是否仍保留在驱动器上,并在下一次通电时读取?  第一次可以使用小型马达来打开回路和闭合回路。  他使用的驱动程序芯片中的默认值。  更换大电动机后,它将完全不起作用,根本不会转动。

    关闭芯片电源后,SPI 寄存器将丢失其内容,重新启动后,寄存器将重置为其默认值。 当电源关闭且更换了新电机时,IDRIVE 设置可能会恢复为1A 电源/2A 散热器电流。 这可能会导致某些针脚损坏,从而导致 GDUV 故障。 如果使用更低的 IDRIVE 设置,更换芯片将使 EVM 再次工作。  

    [引用 userid="41964" url="~ë/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1075610/drv8350S-EVM-drv8350s/3982656#3982656"]在第一块主板的充电泵或 VGLS 出现问题后,测量 VCP 和 V3V 至 VCP 的电压。  然后,更换新的 DRV8350S 芯片后,电压通常为58.5V 和14.5V,可以在开路旋转。 客户想知道是什么原因导致 DRV8350S 损坏?

    第一块主板可能会损坏 VCP 和/或 VGLS 引脚,因为 VGLS 通常为10-15V,VCP 预期为 VDRAIN + 10V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    感谢您的回答。  

    昨晚,该主板可以驱动大型电机以在开环状态下旋转。  无负载电流约为0.6A (电流似乎相当大)。  然后关闭电源,然后再次打开电源,大电动机无法转动。  检查程序并发现它是 VGS_LC 的问题。  测得的 UVW 至地电压为0V,这是异常的(正常旋转期间为24V)。  DRV8350S 损坏,根本没有保护的原因是什么?

    谢谢,

    安妮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    [引用 userid="41964" url="~ë/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1075610/drv8350S-EVM-drv8350s/3984179#3984179"] 然后关闭电源,然后再次打开电源,大电动机无法启动。

    关闭并重新打开电源后,客户是否重新写入 SPI 设置? 如果没有,则使用默认寄存器,这些寄存器是最大 IDRIVE 设置。 这可能会导致设备因振铃,过冲,欠冲或耦合到 LS 安全门而损坏。 打开良好设备电源时,请将 IDRIVE 设置设为低设置(即 150mA/300mA 源和汇电流)。  

    重新接通电源后,损坏发生前 nFAULT 是否过低?  

    谢谢,
    亚伦