This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428:是否可以使用 DRV8428和 DRV8426替换 A4988和 A4985?

Guru**** 797600 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8428, DRV8426, DRV8424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1075651/drv8428-can-i-use-drv8428-and-drv8426-replace-a4988-and-a4985

部件号:DRV8428
“线程”中讨论的其它部件: DRV8426DRV8424

大家好,团队

是否可以使用 DRV8428和 DRV8426替换 A4988和 A4985?

如果有更好的建议,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy,

    仅比较 RDSon 值,DRV8426/28对 A4985来说是一个很好的交叉点。

    对于 A4988,如果客户希望与 RDSon 更好地匹配,则应考虑使用 DRV8424。

    此致,

    瑞安