请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8428 “线程”中讨论的其它部件: DRV8426, DRV8424
大家好,团队
是否可以使用 DRV8428和 DRV8426替换 A4988和 A4985?
如果有更好的建议,请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.