This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:PCB 从 DRV8872迁移到 DRV8251?

Guru**** 1214570 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872, DRV8251, DRV8872EVM, DRV8251EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1075850/drv8251-pcb-migration-from-drv8872-to-drv8251

部件号:DRV8251
线程中讨论的其他部件:DRV8872DRV8872EVM

团队,

两个 DRV8872/DRV8251都有 DDA|8封装。

DRV8872 PCB (如下面的 DRV8872EVM)是否可以与 DRV8251“按目前情况”一起使用?

我参考了 DRV8251EVM 原理图,但不确定是否需要对 PCB (基于 DRV8872EVM)进行一些修改。

请确认是否/需要对 DRV8872原理图/ PCB 进行哪些修改才能将其与 DRV8251配合使用?

请提前感谢您的参与。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安伯,你好

    可以将 DRV8251放置到 DRV8872EVM 上。 您必须卸下 R7以断开 DRV8872的 nFAULT 引脚(oin 4)上的上拉电阻,并为 DRV8251的 VREF 引脚(引脚4)连接高达5V 的外部电源。 请注意,两台设备的电流调节方程不同。 确保阅读 DRV8251的数据表以选择所需的正确调节。