This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:休眠输入上的 PWM?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1075078/drv8837-pwm-on-the-sleep-input

部件号:DRV8837

大家好,

我们选择将 DRV8837用作全 H 桥配置的低压直流电机驱动器。 它必须允许我们通过 PWM 信号控制电源。

遗憾的是,使用连接到 IN1和 IN2输入的两个 PWM 信号存在问题。 相反-我们希望通过 IN1和 IN2 (正常 GPIO)设置方向,然后将 PWM 信号连接到休眠输入。

PWM 将约为1.2kHz。

您认为它是否起作用?

我的意思是——可以肯定地运行,但这样的操作会如何影响 IC 的使用寿命?  

沙地黄  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arek,

    感谢您加入 E2E 并发布您的第一个问题! 您描述的操作模式(IN1 - GPIO,IN2 - GPIO,nSLEEP - PWM)应该正常,我认为不会对 IC 寿命产生负面影响。 请 注意,DRV8837的唤醒时间最多为30 μs,这可能会影响定时逻辑。