This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BLDC 集成 MOSFET 热量计算器

Guru**** 2575595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1078268/faq-bldc-integrated-mosfet-thermal-calculator

德州仪器(TI)的 DRV831x 和 MCx831x 无刷直流电动机驱动器产品组合集成了三个½ Ω 桥式 MOSFET 和各种系统组件,如可配置的降压调节器,3.3V LDO,有源磁化,集成的3x 电流感应放大器以及高度可配置的梯形或现场控制。 这些电动机驱动器极大地减少了 PCB 的外形尺寸,但由于所有这些功能的功耗而导致的热损耗更大,这是一种折价。 许多应用都需要考虑影响 IC 连接温度的系统因素,包括环境温度,系统规格和 PCB 尺寸。



  为了帮助计算 IC 的功率损耗和近似接线温度,BLDC 集成 MOSFET 计算器可在 TI.com 上找到。   BLDC 集成 MOSFET 热计算器是一款基于 Excel 的工具,可帮助计算 DRV831x 器件的估计功率损耗和接线温度,具体取决于 PCB 配置,环境温度和所用器件功能。 该计算器是一个很好的资源,用于在评估之前评估设备的热性能。

新的 MCx831x 和 DRV831x 器件的计算器每季度更新一次。  

请在 此处查看 BLDC 集成 MOSFET 计算器:www.ti.com/.../slvrbi8