This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256EEVM:驱动波形输出异常

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1078779/drv8256eevm-drive-waveform-output-exception

部件号:DRV8256EEVM

大家好,团队

以下是一些问题可能需要您的帮助:

1)关于 8256E 的驱动波形,规范中的描述是“EN 输入驱动波形 PWM,PH 引脚输入方向信号,以便 OUT1和 OUT2输出相应的波形”。  

以下两个数字分别对应于100%和50%的 EN 引脚输入(蓝色输入和黄色输出),输出波形分别为50%和25%, 这与规格显示的不同:

2. 电动机挂接后,电动机看不到负载,因此电阻过程被移除,即芯片仍可以在无输出的情况下输入 PWM 波形,并且发现负载仍未挂接(芯片无输出)。 但是,在芯片被烧断一段时间后,MCU 侧仍在为芯片输入波形提供信号(可能是芯片保护)。

当芯片已受到保护时,如果芯片仍被馈入信号,它是否仍会烧坏?

在排除电阻过程后进行了无负载测试,没有问题,理论上, 满载约为3 A 的电动机负载不会触发保护(即,驱动器芯片似乎已自动保护,但在这种情况下通常不会受到保护。 如果负载减半,则可以正常运行,但速度较慢,则看起来是满载)。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    今天是美国的假期。  期待明天的回应。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    对于第一个问题,示波器捕获的 PH 引脚的状态是什么?

    第二个问题是,即使输入仍在切换,芯片也能保护自身。  如果芯片被烧坏,则其它问题正在发生。  虚拟机电压可能过高并损坏芯片?

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 当负载过高时,PH 销将向下拉。

    2. 我们以前使用过8256E,现在使用8256P,并添加了一个电视管,它不会烧断芯片。  

    3.  此芯片的电流保护条件如何?  瞬时电流或一段时间内的平均电流?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    对于电流保护,IOCP = 8A 和 Tocp = 2us。  如果电流在2 us 时间段内超过8A,则会发生过电流事件。  请参阅数据表中的第7.3.7.3节。

    有关电流限制(法规),请参阅第7.3.2节。  这是平均电流限制。   

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,ć

    它目前是一款智能窗帘设备。  电源部件可以监控电流。 当启动电流增大时,保护状态将不会触发,电流<8A。 当起动电流在下降时很小时,保护将触发,这可能是由反向电流引起的。  但目前尚不知道如何测量和绕过这种反向电流。   

    有什么好的建议?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当您说启动电流较小(帘式下降)时触发了“保护”时,您指的是哪种保护?  DRV 设备或电源上的其他保护?  如果油位低于行程点,则不得为 OCP。  

    请帮助解释对负载中电流(使用电流探头)和 DRV 电源电压的更多范围捕获,这可能有助于我更清楚地了解情况。   

    此致,

    瑞安