This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:热膨胀系数数据

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1, DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1078947/drv8305-q1-cte-coefficient-of-thermal-expansion-data

部件号:DRV8305-Q1
“线程: DRV8305”中讨论的其它部件

你(们)好

我的客户正在使用 DRV8305-Q1,他们发现焊接裂缝可能导致问题。

他们希望为此 PCB 运行热模拟,因此要求该设备的 CTE (热膨胀系数):

模具/导联架/模具

如果我们有焊接建议,我们也会对此表示赞赏。

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ueli,

    我需要咨询我们的包装专家以了解更多有关信息。 本周我会回来。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    感谢您处理此请求。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ueli,

    我联系 了我们的系统和包装专家,一收到更多信息,我就会在本周结束前收到您的回复。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ueli

    系统确认我们没有 DRV8305的特定数据。 我们可以在以下 IC 软件包中提供此通用应用说明: https://www.ti.com/lit/pdf/slma002

    我将在收到包装团队的回复后通知我,请在本周结束前提供更多信息。

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    感谢您的更新和处理此请求。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,我会在收到更多信息后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ueli,

    包装专家正在模拟此设备的 CTE 数据,他们将在下周向我提供信息,供您分享。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ueli,

    我 通过电子邮件共享48引脚 PHP 软件包的 CTE 数据。 我将结束这条线程。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    感谢您的支持!

    此致

    Ueli