This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:并行 BDC

Guru**** 1212060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231, DRV8876, DRV8251, DRV8873, DRV8874, DRV8256, DRV8424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1080013/drv8424-parallel-bdc

部件号:DRV8424
线程中讨论的其他部件:DRV8231DRV8876DRV8251DRV8873DRV8874DRV8256

您好,

在数据表中,它仅指定它可以通过一个通道驱动 BDC 电机。 此芯片是否可以用于通过并行连接驱动单个 BDC?

参考文档 SLOSE60A 第13页

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅纳德

    我们不建议与频道平行。  如果您需要更新的设备和类似的设备,请考虑以下选项:

    https://www.ti.com/product/DRV8256

    其他单个 BDC 驱动程序包括 DRV8876,DRV8874,DRV8873,DRV8231/31A 和 DRV8251/51A。  

    如果您需要更多电源,请考虑45年43月44日 -Q1。   

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    感谢您的建议,客户有后续问题,请参见以下详细信息。

    我对 DRV8256和 DRV8424的另一个问题是热插拔电机的能力。 是否有内部保护或是否需要外部保护电路?

    此致,
    五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅纳德

    如果在使连接电流开始流动时连接断开(即在螺钉接线端子上安装电线时连接间歇性中断),则问题可能是过压事件。  在这种情况下,您可能会看到电感反冲和电机驱动器损坏。  

    需要为电源添加电压钳,以防止出现这种情况。

    此致,

    瑞安