This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10974:它可以在90 rpm 的低速下平稳运行,而不会在运行过程中抖动?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10974, DRV10970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1077561/drv10974-it-can-run-smoothly-at-low-speed-of-90rpm-without-shaking-during-operation

部件号:DRV10974
“线程”中讨论的其它部件: DRV10970

 它可以在90 rpm 的低速下平稳运行,在运行过程中不会抖动 ,并且可以快速启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunzhi,

    是的,DRV10974专为低功耗应用而设计。 电动机和电动机极对的最大速度是多少? 在较低的速度下,预期的速度调节%是多少?您希望多久启动一次电机?

    此致,

    维什努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电动机的最大转速为 rpm,电动机的极对数为1。  在1秒内尽快启动电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="510494" url="~ë/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-drivers-forume/107561/drv10974-ic-can-run-quality-at -low speed of -90rpm-without -shake-during-operation /3989661#3989661"作为马达的最大转速[]rpm,引用]

    转速是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打扰一下! 电机的最大转速为5840 rpm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在这个岗位上提到的, 90 rpm 是5840 rpm 的1.54%,对于任何无传感器 FOC 驱动器来说,这太低了。 在这种低速下,电动机可能无法产生足够的 BEMF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有具有传感器输入的 BLDC 驱动器,但它不能具有单个霍尔模式,因为实际需求不能使电机在单个霍尔模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunzhi,

    我们有 DRV10970,这是一款感应式电机驱动 器,专为基于差速器或单端霍尔传感器的应用而设计。

    数据表: www.ti.com/.../drv10970.pdf

    此致,

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Vishnu

    我的马达无法在单个霍尔模式下运行,它必须一直在三个霍尔模式下运行

    10974似乎不能这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunzhi,

    今天是 TI 在美国的假期,明天我们将尝试回答您的问题。

    此致,

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunzhi,

    DRV10970支持 基于霍尔和单霍尔的三种应用。

    此致,

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着 drv10974可以配置为始终以三厅模式运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV10974是一种无传感器设备。  DRV10970 可配置为在三霍尔模式下运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我错了,DRV10970可以一直以三厅模式运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunzhi,

    是的,DRV10970 支持 三 种基于霍尔的应用程序。

    此致,

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当速度稳定时,它是否会自动切换到单个霍尔模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunzhi,

    否。如果所有三个霍尔传感器都已连接,换向逻辑依赖于所有三个霍尔传感器。

    此致,

    维什努