This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8813:Vref 准确性

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8813, DRV8881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1076802/drv8813-vref-accuracy

部件号:DRV8813
“线程”中讨论的其它部件: DRV8881DRV8426

大家好,

我对 DRV8813有疑问。

输出电流的准确度会根据 VREF 的设定电压变化多少?

DRV8881数据表包含以下图表。 DRV8813是否也有这样的精度图形?

根据 DRV8881数据表

此致,
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    我有点困惑,因为这个数字不准确。  它只是在不同的 TRQ 设置下显示当前缩放系数。   

    为了准确起见,您可以在3.3V 的电气特性表中找到相关信息。  该精度在 VREF < 1V 之前有效....您只能将 VREF 除以5V,这是典型值。  xISENSE 跳闸电压的百分比变化将相同。  

    当 VREF < 1V 时,它将降级。  我没有实际的降解细节。  我们只是建议不要使用电压系数小于1V 的电压操作。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞安-桑

    感谢你的回复
    行程约为 DRV8881。 DRV8881就是一个例子。
    我想知道的是 DRV8813的 VREF 的准确性。
    RV8813上 VREF 的准确度有多大变化? 改变? 还是没有改变?

    此致,
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    Vref 在设备外部应用,因此我不确定您的意思。  我们的器件只是采用外部提供的 VREF,并将其与感应电阻器上的电压进行比较。  以上错误是比较器错误。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞安-桑

    无论 VREF = 1V 还是 VREF = 3.5V,输出电流的准确度是否存在差异?

    此致,
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    从技术上讲,这些选项的准确性是相同的。  <1V 是降级的位置。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞安-桑

    在 VREF=1.1V,VREF=2.2V 或 VREF=3.3V 的情况下,DRV8813的 VTRIP 是否具有一定的容差(最小值和最大值)?
    (如您所示 DRV8881。)

    客户想要知道的是,VTrip 精度是否会随参考电压变化,0伏至1伏范围除外。

    此致,
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石瓦塔山,您好!

    VTRIP 精度规格如 Ryan 所示。 DRV8881也是如此。 VREF=1.1V,2.2V,3.3V 的准确度相同。

    此致

    新雅·莫里塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Morita San,

    感谢你的回复。

    这些特征是否表明存在以下情况?

    xVREF = 3.3 V,100%电流设置→3.3 V,71%~100%电流设置
    xVREF = 3.3 V,71%电流设置→3.3 V,38%~71%电流设置
    xVREF = 3.3 V,38%电流设置→3.3 V,20%或33%?~38%电流设置

    作为这个问题的背景,我们想知道这些特性是否表示每个当前设置或当前设置范围的近似值。

    换句话说,在 DRV84481的数据表中,它显示了当前行程的精确度,并显示了当前设置的范围,如下所示;

    此外,如果理解以下内容,这是否正常?

    例如,
    xVREF=3.3V 71%电流设置和 xVREF=2.343V 100%电流设置是相同的 VTRIP。 (3.3V x 71%= 2.343V)
    两个 VTRIP 均为469mV (典型值)。

    此致,
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石瓦塔山,您好!

    准确度(误差)为 mV。 VTRIP 在所有%范围内都有+/-25-26mV。 我们可以考虑如下

    xVREF = 3.3 V,100%电流设置→3.3 V,71%~100%电流设置->+/-26mV
    xVREF = 3.3 V,71%电流设置→3.3 V,38%~71%电流设置-+/-26mV
    xVREF = 3.3 V,38%电流设置→3.3 V,20%或33%?~38%电流设置->+/-26mV

    此致

    新雅·莫里塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Morita San,

    我理解。
    感谢您的回答。

    此致,
    石田山