“线程”中讨论的其它部件: DRV8881, DRV8426
大家好,
我对 DRV8813有疑问。
输出电流的准确度会根据 VREF 的设定电压变化多少?
DRV8881数据表包含以下图表。 DRV8813是否也有这样的精度图形?
根据 DRV8881数据表
此致,
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
石田山
我有点困惑,因为这个数字不准确。 它只是在不同的 TRQ 设置下显示当前缩放系数。
为了准确起见,您可以在3.3V 的电气特性表中找到相关信息。 该精度在 VREF < 1V 之前有效....您只能将 VREF 除以5V,这是典型值。 xISENSE 跳闸电压的百分比变化将相同。
当 VREF < 1V 时,它将降级。 我没有实际的降解细节。 我们只是建议不要使用电压系数小于1V 的电压操作。
此致,
瑞安
您好,Morita San,
感谢你的回复。
这些特征是否表明存在以下情况?
xVREF = 3.3 V,100%电流设置→3.3 V,71%~100%电流设置
xVREF = 3.3 V,71%电流设置→3.3 V,38%~71%电流设置
xVREF = 3.3 V,38%电流设置→3.3 V,20%或33%?~38%电流设置
作为这个问题的背景,我们想知道这些特性是否表示每个当前设置或当前设置范围的近似值。
换句话说,在 DRV84481的数据表中,它显示了当前行程的精确度,并显示了当前设置的范围,如下所示;
此外,如果理解以下内容,这是否正常?
例如,
xVREF=3.3V 71%电流设置和 xVREF=2.343V 100%电流设置是相同的 VTRIP。 (3.3V x 71%= 2.343V)
两个 VTRIP 均为469mV (典型值)。
此致,
石田山
石瓦塔山,您好!
准确度(误差)为 mV。 VTRIP 在所有%范围内都有+/-25-26mV。 我们可以考虑如下
xVREF = 3.3 V,100%电流设置→3.3 V,71%~100%电流设置->+/-26mV
xVREF = 3.3 V,71%电流设置→3.3 V,38%~71%电流设置-+/-26mV
xVREF = 3.3 V,38%电流设置→3.3 V,20%或33%?~38%电流设置->+/-26mV
此致
新雅·莫里塔