This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1EVM:按钮

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1078937/drv8305-q1evm-push-button

部件号:DRV8305-Q1EVM

大家好,团队

我们的客户希望知道如何使用 EVM 板上的按钮来运行  Lab02b 项目上的电机。  

我查看了 EVM 用户指南,并找到了如何通过 J6跳线设置按钮功能的说明。

您还能否分享如何通过软件设置按钮功能?

谢谢,此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    J6跳线似乎允许将按钮从 MCU_RESET 连接到 PUSH,它连接到该微控制器上的 ADCINB6或 AIO14。  

    我认为 AIO14是通用 I/O 我不是 C2000专家,但我要做的是初始化输入,然后添加一条代码行,等待按下此按钮执行实验2b。 通常,运行该项目的标志称为  Flag_Run_Identify, 因此您可以用使用此变量的代码替换此行

    While (buttonPress =1);

    这将等待按键按逻辑低以继续执行代码。 我还会确保软件弹出,以确保它检测到正确的按钮按下。  

    谢谢,
    亚伦