This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:示意图回顾

Guru**** 657980 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1077997/drv8840-schematic-review

部件号:DRV8840

您好,

请帮助您将原理图作为附件进行回顾? 非常感谢您的热情帮助。

谢谢。

Kevin Xiong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Kevin,

    DRV8840的原理图对我来说很好,但在 R19和 R20电阻器分配器之后,VREFx 的电压输入似乎为0.76 V。 推荐的 VREFx 工作条件是1.0 V - 3.3 V。VREFx 工作电压在0.0 V - 1.0 V 之间,但精度已下降。 我将与团队核实,并在一天内再次回复。

    谢谢!
    蒂尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Kevin,

    根据 R19,R20和 R22,您似乎需要 I_CHOP = 1.5 A。 我建议使用更大的 VREFx 电压以获得更好的准确度,然后相应地增加 R22。 以下是 I_CHOP = 1.5 A 的可能配置:

    • R19 = 10 kΩ
    • R20 = 10 kΩ
    • R22 = 220 mΩ

    此致,
    蒂尔登