请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8705H-Q1EVM “线程”中讨论的其它部件:CSD18512Q5B, 测试
您好,
我有一个评估板,我正在提供20V 电压,我想在该评估板上评估该驱动器的开关损耗。
首先,在空闲状态(驱动器打开,而不是切换)下,我的功耗为0.3 W。当我在每个半桥(独立半桥模式)的每个输入上以50%的占空比注入100 kHz 方波时,总损耗不带任何负载, 这种功耗似乎相当大,如果我比较一下我对这种 MOSFET 的预期,情况就更是如此。 如果我回答正确,开关损耗主要由(全桥)提供
Pgate =2 Qgate*Vsupple*FSW
PSW = QO*VSUPPLY*FSW + Qrr*VSUPPLY*FSW
考虑到评估板(CSD18512Q5B)上使用的 MOSFET,我将损耗计算为0.39 W,这与 我所看到的相差甚远(1.5 W-0.3 W=1.2 W)。 我错过了什么? 这些公式是否错误?
谢谢,