This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705H-Q1EVM:开关损耗

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18512Q5B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1077780/drv8705h-q1evm-switching-losses

部件号:DRV8705H-Q1EVM
“线程”中讨论的其它部件:CSD18512Q5B测试

您好,

我有一个评估板,我正在提供20V 电压,我想在该评估板上评估该驱动器的开关损耗。

首先,在空闲状态(驱动器打开,而不是切换)下,我的功耗为0.3 W。当我在每个半桥(独立半桥模式)的每个输入上以50%的占空比注入100 kHz 方波时,总损耗不带任何负载, 这种功耗似乎相当大,如果我比较一下我对这种 MOSFET 的预期,情况就更是如此。 如果我回答正确,开关损耗主要由(全桥)提供

Pgate =2 Qgate*Vsupple*FSW

PSW = QO*VSUPPLY*FSW + Qrr*VSUPPLY*FSW

考虑到评估板(CSD18512Q5B)上使用的 MOSFET,我将损耗计算为0.39 W,这与 我所看到的相差甚远(1.5 W-0.3 W=1.2 W)。 我错过了什么? 这些公式是否错误?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的第一印象是100KHz 是电动机驱动的非常高的频率,通常我们不会测试。 您是否正在考虑使用 DRV8705H-Q1驱动和测试具有100KHz 的 DRV8705H-Q1 EVM?  

    对于20V 和100KHz,我猜 FET 切换损耗可能是一部分。 我想知道您对 FET 输出有一些负载(例如电容器,电阻负载)。

    此致

    新雅·莫里塔