This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350R:软件示例,用于通过首选 SPI - C 代码配置 DRV8350RS

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1077243/drv8350r-sw-example-to-configure-drv8350rs-through-spi---c-code-preferred

部件号:DRV8350R
“线程”中讨论的其它部件:DRV835X

尊敬的 DRV 团队:

请告诉我一个 C 示例,通过 SPI 配置 DRV8350RS 吗? 如果此设备不可用,我们是否有类似的设备配置示例?

谢谢