This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:PVDD 泄漏电流

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1081412/drv8332-leakage-current-from-pvdd

部件号:DRV8332
“Thread:TestDRV8312”中讨论的其它部件

你好,支持团队。

我的客户正在尝试查看 PVDD_x 的泄漏电流

(有关电路图,请参阅下图。)

他们报告 PVDD_x 的总泄漏电流约为1.2mA。

此当前值是否为预期值?

它们还确保1.2mA 始终流动。

此致,

希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke 您好,

    这似乎与数据表中的规格一致。 您正在测量的是 SPEC IPVDD_X (PVDD 闲置电流),在数据表中,400kHz PWM 频率和 PVDD = 50V 时,每半桥的电流通常为0.7mA。 由于这是一个非常低的 PVDD 值,泄漏电流应小于每半桥0.7mA。  

    不幸的是,我们没有 IPVDD 与 PVDD 的特征曲线,所以当 PVDD 为12伏时,我无法确认 IPVDD_X 的正确值,但较低的值与我的预期一致。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron San

    感谢您的及时回复。

    我知道 IPVDD_X 是规范,PVDD_X 由外部供电时,它是否正确?

    我的客户希望知道 PVDD_X 连接到 GND 时的泄漏电流。

    此致,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Higa-san

    是的,PVDD 是每个半桥的电源,由外部供电。 它不应连接到 GND。 我们没有针对这种情况的泄漏电流规格。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron San

    感谢您的确认。

    我们知道没有具体说明,但我们想知道这种现象是否可能发生。   

    此致,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否要将 PVDD 连接到 GND? 发生这种情况的唯一方法是,如果集成 FET 中有内部直通电流,如果 PCB 设计良好,且在输出_x 路径中没有增加电感,则应降低该电流。 由于当前路径不适用于 out x,因此不应有电流流动的当前路径,因此这不会影响驱动器中的门开关。  HS 和 LS FET 之间也插入了很小的死时间,因此不应存在通过电流射向的风险。  

    如果有任何问题,过电流保护应保护设备在直射条件下的安全,并保护内部 FET 的 Hi-Z -这意味着唯一的漏电流路径是已经测量的 PVDD 路径。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron San

    感谢您的建议。

    检查后,reset_X 为低,因此输出_X 为 Hi-z
    此外,由于 EXT_X 没有电流路径,我知道通过 PVDD 的泄漏路径如下所示。
    这种泄漏电流是为引导电容器充电的电流,不应被视为稳定的流动电流。
    我的理解是否正确?
    如果此路线之外还有一条泄漏路径,请告诉我吗?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San,您好!

    是的,您是正确的,这是 PVDD 的正确泄漏电流路径。 由于引导电容器提供浇口驱动电流,并且 PVDD 没有其他依赖性,因此不应存在其他泄漏电流路径。

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron San

    感谢您的确认。

    我的客户还有其他请求。

    他们已通过 PVDD_X 与一些设备(4件)确认这种“稳定”泄漏电流  

    因此,他们希望您确保您也有泄漏电流。

    请您实际操作设备并检查它吗?

    他们担心这种泄漏电流可能会导致 GVDD 和 PVDD 之间的通电顺序限制。

    因此,他们对采用该设备犹豫不决。

    如果你能支持我,我将不胜感激。

    此致,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-San,您好!

    客户是否在测试泄漏电流时确保半桥关闭?
    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1008722/drv8312-current-leakage-to-pvdd

    我需要看看我们是否有执行此测试的工作台能力。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron San

    感谢您的考虑。

    是的,他们正在确保 RESET_X 固定为低。

    此外,他们还通过向 PVDD 输入48V 电压来确认输出电压为 Hi-z

    此致,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke 您好,

    我们可以在 DRV8312 EVM 上支持此测试。 我可以在本周结束前为您提供结果。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron San

    感谢您的善意支持。

    我们期待您的帮助。

    你有任何更新吗?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-San,您好!

    今天我在实验室中找到了 DRV8312EVM,但今天我没有时间进行测试。 我将于星期一在实验室中首先进行测试,并于星期一向您提供测试结果。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-San,您好!

    我今天上午已经不在办公室了,但明天我应该能够在实验室里测试这一点。

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-San,您好!

    由于 GVDD = 12V,我捕获到从 PVDD 到 GND 的电流约为1.2mA。  



    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron San

    感谢您的确认。

    他们担心这种泄漏电流可能会导致 GVDD 和 PVDD 之间的通电顺序限制。

    您是否知道泄漏电流流经的路线?

    我的客户要求解释。

    他们还在问为什么没有规则来打开权力。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-San,您好!

    我只能使用 EVM 上 PVDD 引脚中的 DMM 测量电流。 它可能来自 PVDD_x (每个相的 PVDD 引脚0.4 mA),但我无法具体测量 EVM 上的每个电流。 我没有测试特定引脚的工作台能力。  

    我发现了一条与客户所要求的内容完全相同的旧线程: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/307780/drv8332---leak-current-from-vdd-gvdd-pin-to-pvdd-pin

    由于数据表中没有电源关闭序列,因此可以通过以下方法消除漏电流:

    -在 PVDD 之前卸下 GVDD
    -设置 reset_x =1和 PWM_x =0以屏蔽泄漏电流

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron San

    感谢您的善意支持。

    我明白了。

    II 将向我的客户提出建议。

    谢谢。

    希加