This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:PVDD 引脚上的500mA 电流峰值

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1080468/drv8305-q1-500ma-current-spikes-on-pvdd-pin

部件号:DRV8305-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

除了正常的35mA 功耗外,我注意到 PVDD 引脚上的电流峰值大约为500mA。 在没有向驾驶员应用 PWM 信号且安全门已启用的情况下,已测量到这一点。 禁用安全门后,不会出现峰值。 起初,我将其连接到浇口充油泵,但其频率太低(8.3kHz),除非充油泵以“hiccup”模式工作,即使没有驱动晶体管。 请问,如果这是一种不好的测量方法,我的设计有问题,或者这是一种正常的操作吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mateusz,

    这是相当嘈杂的。 如果这不是 PWM 频率,则8.3kHz 似乎相当低。 在8.3kHz 脉冲之间,似乎也存在非常高的频率较低的振幅噪声。 电源和系统之间是否存在电感,即长电线?

    您使用的是干净的电源或电池吗? 当 EN_GATE 过低时,VCP_LSD 和三路进样器充电泵将被禁用。 您能否检查 VCPH 和 VCP_LSP 引脚上是否也有明显的噪音? 所需的旁通盖应放置在靠近驾驶员 IC 的位置,否则长电流回路和增加的电感会导致这些针脚发出噪音。 另外,请确保设备已正确焊接,PVDD 旁路盖也放置在靠近 IC 的位置。

    对于测量,还要确保测量距离驾驶员 IC 针脚的距离是否很近?

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    PWM 频率高得多,测试采用了更好的设置,即引线更短,值更低的分流电阻器,高频峰值消失,而大峰值保持。 我们正在使用线性实验室电源。 所有旁路电容器都在 IC 的7mm 范围内,所有电容器的底部都有实心铜平面。  VCP_LSP 上的电压为12V, VCPH 为24V。 我还没有测量这些引脚上的电流,但它必须与驱动器连接,因为一旦我们禁用了安全门,峰值就会消失。  至于焊接,我们有三个相同的测试板,它们都表现出相同的行为。 我怀疑我们三次焊接可能会出错。 与此同时,我们将进一步探究,如果有任何变化,我们会告诉您,但到目前为止,我们几乎没有什么想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mateusz,

    感谢您的积分并与更短的潜在客户联系。  

    我看了 E2E,发现这个人在 EN_gate 低时也遇到了同样的问题,因为可能有人担心 DVDD/AVDD 调节器会因电容器放置而导致噪音。 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1004877/drv8305-q1-emi

    您能否检查这些电路以查看是否有联轴器? 同时确保将所有旁路电容器的电流回路最小化,以降低调节器中的电感。 电压保护罩的额定电压应为直流偏置电压的1.5倍至2倍,以实现完全有效电容。  

    您可以共享原理图和/或布局吗? 如果您不想在论坛上分享信息,请随时向我发送一条直接信息。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mateusz,

    您还可以检查 CP1H,CP1L,CP2H,CP2L,VCPH, 和 VCP_LSD (相对于 GND),看看是否还有与 PVDD 类似的8.3kHz 噪声? 充电泵控制器可能运行非常缓慢,并连接到 PVDD,因为使用了一个小的 IDRIVE 设置。 当 EN_GATE 变低时,充油泵被禁用,这样可以消除噪音。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    结果是充电泵会定期使用此频率打开和关闭。 在随附的照片上,蓝色为电流,黄色为电压(第一张照片为电源,第二张为 VCPH)。 我想除了 LC 滤波器,我们没有什么可以做的...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mateus,

    使用较高的 IDRIVE 设置时,频率是否会降低幅度?  

    您可以使用共模扼流圈,更多的供电总电容或 PVDD 旁路盖过滤噪音吗?

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法通过任何注册设置来解决此问题。 总之,我们可以与之共同生活——更好地了解其来源。 我能问你这条线程中的另一件事吗? 我们不知道 为什么您建议将100欧姆电阻器连接到 VDRAIN。 在数据表中,它表示它保护此引脚不受反极性的影响,但在图14 (SLVSD12D)中,它与修订极性一起使用。 MOSFET。 如果本原理图中的电源线已经受到保护,该电路的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mateusz,

    当 PVDD 发生电压瞬变时,100欧姆电阻器用于限制进入 VDRAIN 引脚的电流。

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    这种瞬变何时会发生? 是否仅在电动机正在自由转动且电源已关闭时才会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mateusz,

    是的,这只是一种情况。 甚至在电机电流切换期间,如果路径中存在电感,或者电动机操作需要大量电流变化(如起动或制动)。 提供大容量和旁路电容 有助于 缓解瞬变,但 VDRAIN 电阻器可以帮助限制进入引脚的电流。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,如果我不保护 PVDD 引脚的反极性(其中“可选过滤或切换”块),IC 将会死机,对吗? 它们的电压绝对最大值与我看到的值相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在极性反接情况下(蓝色电流路径),您可以使用“可选开关”配置来保护 PVDD。 VDRAIN 在 IC 中没有相关性,因此使用串联限制电阻器应该可以。 在这种情况下,PVDD 将不会使用负电压供电,而反极性将启动以将电压振荡回0V。  

    谢谢,
    亚伦