“线程”中讨论的其它部件: DRV8244S-Q1LEVM, DRV8243-Q1, 测试
您好,TI 专家。
客户提到 EVM 板(DRV8244S-Q1LEVM),并应用了 DRV8244-Q1 (DRV8244SQRYJRQ1)来配置控制器以控制电动车腿的位置。
以下电路是控制器电路中的电源部件和电机驱动器电路。
使用两个电机驱动器的原因是每个前/后和腿部座椅上的上/下控制都需要一个驱动器,因此其配置如下。
在电路配置和测试过程中会发出奇怪的声音,我们会提出一个问题来确定噪音的原因。
症状包括:
①部分:座椅折叠时连续按下折叠开关的部分的电流幅度
②部分:首先按下开关以向上移动座椅的部分的电流幅度
③部分:座椅移至最上端位置时的当前幅度
④部分:首先按下开关以向下移动座椅的部分的电流幅度
如果您查看上述4个部分中的电流波形,则可以看到电流超过10A,并且本部分会发出“嘀嗒”声。 (检查所附视频“产生噪音视频”)
e2e.ti.com/.../noise-generation-video.mp4
客户期望电源部件 CLC 电路配置中的 L (感应器)产生的噪音(碎声)。
电路中使用的 L (电感器)为7443320100 (Wurth Elektronik),使用的电感器与 TI EVM 板(DRV8244S-Q1LEVM)中使用的电感器相同。
Q1)这种噪音是否由电感器引起,是否与客户预期的一样?
问题2)或是否有其他原因?
问题3)是否有解决方案取决于噪音的原因? 如果你有导游,请告诉我吗?
请检查。 谢谢你。