This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1EVM:DRV8305-Q1

Guru**** 538920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1EVM, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1081235/drv8305-q1evm-drv8305-q1

部件号:DRV8305-Q1EVM
“主题: MOTORWARE”中讨论的其它部件

您好,  

使用 DRV8305-Q1EVM 模块板,并使用 proj_Lab02b 软件。 该软件包括 EST 模块。 当电机启动时,此 EST 模块会估算电机参数。 然后,控制算法运行。 但是,我要关闭此 EST 模块。 此外,我想在软件中自己定义电动机参数。 如何关闭此模块? 另一个选项是,当电动机启动时,我想估计一次电动机参数,而不是每次。 因此,在经过一次估算的电动机参数之后,我想直接从控制算法开始。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您只需运行一次 lab02b/c 即可识别电动机参数,并通过在 user.h 中设置参数,在以下实验中使用识别的电动机参数

    请查看 MotorWare 文件夹中的 InstaSPIN 实验室指南(instaspin_labs.pdf),按照操作运行相关实验室。 本实验指南详细介绍了如何运行这些实验以及确定的参数的操作步骤。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs