请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8871 “线程: DRV8876”中讨论的其它部件
测量负载电流的方法: 我们在 PGND 引脚和印刷电路板接地之间插入高精度1欧姆电阻。然后放大电压信号,使其达到1欧姆分辨率并通过 ADC 进行测量。
问题是,即使没有连接负载,仍有几 mA 电流。 “额外电流” 将根据虚拟机而变化,与 IVM 非常相似。
我们有以下问题:
IVM 是否流入 PGND?
2.您是否有其他方法来测量负载电流?
3.如果 IVM 流入 DRV8871的 PGND,您是否会推荐其他部件?