This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:增加电流的全桥驱动器

Guru**** 665310 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8800, DRV8251A, DRV8876
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1085961/drv8800-increased-current-full-bridge-driver

部件号:DRV8800
“线程”中讨论的其它部件: DRV8251ADRV8876

嘿,团队,

我想知道我们是否有一个具有 DRV8800全桥驱动程序的 P2P 兼容设备,该驱动程序至少可以处理3.5A? 我们很可能要迁移到新的 DRV8251A,但这取决于2022年的供应情况。

谢谢,

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,

    这是峰值数还是连续 RMS?  也可以考虑使用 DRV8876/8874来选择更低的 RDSon 选项。

    使用 DRV8800,我们没有任何引脚到引脚的连接。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    他们预计峰值电流约为2.8-2.9A。 他们目前使用的是 L298N H 形电桥,目前正在使用2.8A 电流。 他们还没有测试 DRV8800,预计电阻损耗会更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,  

    DRV8251A 也是一个好的选择。   

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这就是我已经建议的:)