请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8800 “线程”中讨论的其它部件: DRV8251A, DRV8876
嘿,团队,
我想知道我们是否有一个具有 DRV8800全桥驱动程序的 P2P 兼容设备,该驱动程序至少可以处理3.5A? 我们很可能要迁移到新的 DRV8251A,但这取决于2022年的供应情况。
谢谢,
卡梅伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.