This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:快速制动的方法

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1086246/drv8306-ways-of-fast-braking

部件号:DRV8306

大家好,团队

客户目前使用 nBRAKE 销(H 至 L)停止电机旋转。 但我们使用的电机的摩擦力非常低,因此停机需要很长时间。

 通过 DRV8306设置等,是否有办法使制动器更快?

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hideki-san,

    不幸的是,nBRAKE 设置是一个固定设置,它打开低侧 MOSFET 来制动电机(低侧制动)。 提高 IDRIVE 设置以更快地启动低端 MOSFET 可能会有所帮助? 我假设对电机进行滑行(设置启用低)会使停止电机的时间更长。

    如果这是电动机的固有特性,如果低压侧制动仍需要很长时间才能停止电动机,则很可能无法更快地制动电动机。  

    谢谢,
    亚伦