This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8304:VM 和 VDRAIN 之间的最大电压差

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350, DRV8304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1086712/drv8304-max-voltage-differential-between-vm-and-vdrain

部件号:DRV8304
“线程”中讨论的其它部件:DRV8350

您好,

我想知道 DRV8304 (和 DRV8350)在进入 MOSFET 的 VM 和进入 IC 其他引脚的 VM 之间有多大区别。

我意识到数据表中建议尽可能接近它们,但由于实际问题,我们可能需要安装一个过滤器,将进入 MOSFET 的 VM 与所有其他 VM 输入(VDRAIN,充电泵)分开。

如果我们必须这样做,我们想知道这两个虚拟机之间的差异到底会带来什么后果,以及 IC 可以容忍的最大差异。

请提前感谢您的参与。

维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    在虚拟机和 VDRAIN 之间,DRV8304的差异不应超过2V,如下所示:

      

    理想情况下,它们应尽可能保持相似,因为在 DRV8304中,VCP 是由 VM 生成的,因此,如果 VM 和 VDRAIN 不同,则 VGS 监视将受到影响,从而监视高端栅极驱动器(GHx-SHX)。  

    谢谢,
    亚伦