This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:输入电压=24V 时为 EN 电压

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1087367/drv110-en-voltage-when-vin-24v

部件号:DRV110

各位专家:

客户希望知道24V 输入时的 EN 电压。 EN 引脚被浮动。

当时,24V 被夹住15V,并被设备中的电阻器除以。

他们希望知道目前 EN 引脚的电压输出是。

我认为它应该大约为4V-6V,它是否正确。

感谢您的帮助。

此致,

真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Inoue-San,

    我认为您的计算是正确的。 让我们让巴勃罗在工作台上测量,同时他正在该设备上测量您的另一个帖子。

    此致,

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Don,

    感谢你的回复。

    好的,我会要求巴勃罗测量 EN 电压。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    明天我将在实验室中查看这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴勃罗,

    感谢你的回复。

    我期待着等待实际的 EN 电压。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    打开时 EN 电压应为5V。