This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:关于 ISENxx 跳闸电压(VTRIP)

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1087435/drv8847-about-isenxx-trip-voltage-vtrip

部件号:DRV8847

大家好,团队

 

请告诉我们 VTRIP TA-40至85℃的最小和最大值

因为,我们想知道没有 RSENSE 的 ITRIP 的错误。

 

我知道最小值为140mV,最大值为16mV。

我的理解是否正确?

 

此致,

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    如果没有 RSENSE,您的意思是什么?  电流调节需要 RSENSE。  假设感应电阻器的容差完美,您是否指错误?

    如果是这样,140mV 至160mV 是正确的,并且已经在工作温度范围内指定了,根据数据表,工作温度范围为-40C 至85C。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安-桑,

    正确理解。

    感谢您的及时回复和提供信息。

    此致,

    隐藏