This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:LMD18200#39;S 存储温度问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMD18200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1087472/lmd18200-lmd18200-s-storage-temperature-question

部件号:LMD18200

LMD18200芯片数据表中描述的芯片存储温度为-40°C 现在有一个项目存储环境温度需要达到-55°C,所以我想问,该芯片的最大存储温度是多少? 离开工厂前,您是否曾进行过这项测试。查看您的奖励。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    万华

    存储温度为-55C,这是正常的,并得到了我们的可靠性专家的确认。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!