This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:数据表问题询问

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8847, DRV8833C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1083984/drv8847-datasheet-question-asking

部件号:DRV8847
“线程”中讨论的其它部件: DRV8833C

大家好,团队

我的客户对数据表有疑问。请参阅下面的问题。

)  如果 Hi-Z 是独立的桥接接口,请检查 DRV8847数据表模式针脚。 数据表中独立桥接接口电路的示意图显示,ISEN12/ISEN34不串联连接 Rsense,而是直接连接到 GND,因此有点混淆。 当应用于独立桥接接口时,是否仍有必要使用 Rsense 串联调节电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森

    独立模式下没有电流调节。  这就是为什么没有显示电阻器的原因。   

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱恩

    所以我的客户只需要对地短路,我是否感到很痛苦?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    更新我的客户问题,请参阅下文。

    请继续提出以下问题。 我们当前型号 DRV8847的电路如下所示。 某些型号的引脚12接地有0.1uF 电容器,有些型号没有电容器,并且直接浮动(R1209是所有 NC),数据表是否在独立的桥接接口中工作? 因此,事实上,ISense Pin 不需要与 Rsense 串联;只需直接走到地面?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森

    对于电源(引脚12)的去耦,我建议始终将0.1uF 电容器连接到 GND。  是的,ISense 引脚可以直接短路到接地,独立制造。  它们必须是。  这些引脚是用于功率 FET 的 GND 连接。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    谢谢,让我稍后更新我的客户问题。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    打扰一下,  

    更新我的客户问题。

    当 Pin #14连接到0.1uF 时,DRV8847在表2中的哪种模式下工作?

    由于缺少 DRV8847材料,建议改用 DRV8833C。 除了引脚14外,是否还有任何其他差异和外围部件需要一起调整

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森

    只要在模式引脚上有一个接地帽,输入将是 Biz (表2中的 Z 状态)。  这将选择与 DRV8833C 不同的独立桥接模式。  要使 DRV8833C 具有相同的逻辑,DRV8847上的模式引脚必须与 GND 连接。   

    在上面的示意图中,它们可以简单地填充 DRV8833C (VINT)的电容器,并将电阻器填充到 DRV8847 (模式)的 GND。  然后,两台设备在主板上的工作方式都可以相同。   

    在引脚方面无需考虑任何其他因素。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    感谢您的介绍,我会告诉客户!

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    DRV8833C 和 DRV8847是否具有相同的驾驶性能?

    我的客户可以使用 DRV8833C 驱动同一台电机吗?

    它将用于 DLP 应用。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森

    在比较驱动能力时,您需要考虑使用 RDSon 和 IOCP (过流跳闸级别)。

    DRV8847 - 25C 温度下的典型 RDSon 为1000mohm,IOCP min = 1.6A

    DRV8833C - 25C 温度下典型的 RDSon 为1735mohm,IOCP 最小值= 1A

    因此,DRV8847在技术上更强,但两者都可以驱动1A。  如果电动机需要1A,两个电动机都可以正常工作。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    明白了,谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    更新我的客户问题。

    DRV8847规范中的此描述是否意味着在独立桥接模式下工作[模式引脚#14将电阻器连接到 GND]时,不建议使用电流调节功能? 原因是什么?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森

    如果您考虑这一点,则独立模式将用于4个单独的负载。  设备上只有2个感应电阻器。  您如何仅使用2个感应电阻器和4个负载调节电流?  对于每个负载,您需要一个单独的感应电阻器。  

    此致,

    瑞安