This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323' s状态信息在DRV8323即将关闭时出现问题。

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1088117/drv8323-problem-with-drv8323-s-status-information-at-the-moment-the-drv8323-is-about-to-turn-off

部件号:DRV8323

各位专家,您好

我正在使用DRV8323控制电机。 SPI通信正在连续读取DRV8323的状态信息。 当电源即将关闭时,来自DRV8323的状态信息将​​状态寄存器中的所有值发送为出错。 我很好奇,DRV8323关机后会发生什么情况,以及是否有办法解决此问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Banghyun,

    感谢您的提问! 当您在设备关闭时开始注意到此行为时,DRV的虚拟机电压是多少?  您可能需要在显示SDO输出时探测虚拟机电压以确定此情况。

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果VM为24V且DRV8323在电源关闭之前被禁用,那么DRV8323的所有状态信息是否可以在DRV8323被禁用时发送错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Banghyun,

    当使能引脚为低电平时,SPI总线被禁用(请参阅数据表中的8.4 .1.1 “睡眠模式”部分)。  如果将 SDO引脚上的外部上拉电阻与外部3.3V电源连接, 如果您尝试在使能引脚为低电平时通过SPI发送读取命令,由于SPI总线被禁用,SDO引脚将保持被拉至3.3V, 这将显示 SDO引脚正在返回所有1。 当使能引脚被拉低以使器件进入休眠模式时,MCU需要识别SPI总线数据不再有效。  

    此致,

    Anthony Lodi