This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:独立半桥和独立FET模式

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1089331/drv8343-q1-independent-half-bridges-and-independent-fet-mode

部件号:DRV8343-Q1

您好,

当DRV8343-Q1配置在相位A和B的独立半桥和相位C模式的独立FET (模式= 100b)中时, 相位A和B能否用于驱动两相直流电机,相位C能否用作高端或低端驱动器,以便同时驱动电磁阀?

如果支持此用法,在此模式下是否需要注意? 我想知道此模式是否会限制某些功能,如诊断或保护功能。 如果我举个例子,我担心相位A和B与模式= 000b相比是否有一些限制,相位C与模式= 111b相比是否有一些限制。

此致,
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,新一山,  

    当DRV8343-Q1配置在相位A和B的独立半桥和相位C模式的独立FET (模式= 100b)中时, 相位A和B能否用于驱动两相直流电机,相位C能否用作高端或低端驱动器,以便同时驱动电磁阀?

    是的,当然,这是此模式的目的,因此可以支持多个负载配置。  

    如果支持此用法,在此模式下是否需要注意? 我想知道此模式是否会限制某些功能,如诊断或保护功能。 如果我举个例子,我担心相位A和B与模式= 000b相比是否有一些限制,相位C与模式= 111b相比是否有一些限制。

    独立半桥PWM模式不应有任何限制。 这与3x PWM模式类似,强制执行死机时间,所有诊断应正常工作。  

    注此设备的"H"版本不支持此模式(100b),因此如果将来使用硬件设备,则模式101b可能更有优势。  

    打开加载诊断程序

    高侧或低侧驱动器不支持开载检测(参见下文)。  

    在使用HS+LS驱动器时,断路负载应适用于电磁阀配置(见下文),因为电磁阀两侧都有活动的上拉和下拉电源。  

    对BAT/GND诊断短路

    HS驱动器不允许对BAT短路保护工作,LS驱动器不允许对地短路保护工作。  

    HS+LS驱动器可以使对BAT/GND短路诊断工作。  

    谢谢!
    亚伦