This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:UVLO下的设备

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1089487/drv8251a-device-under-uvlo

部件号:DRV8251A

嘿,团队,

快速问题-当设备处于UVLO状态时,外部组件看起来是什么样子? 输出上是否显示为Hi-Z模式或接地?

谢谢!

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦

    输出FET已禁用,因此它将显示为"高"。

    此致,

    Ryan