This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计帮助

Guru**** 673890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1089248/design-help

您好,

你好。 我有一位客户想要了解更多有关汽车驾驶员的信息。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

我有一个BLDC电机,它带有霍尔传感器,我很想了解如何使用您的软件,以及构建控制器总成所需的任何其他东西,我将重点关注的两种速度是1800 rpm和3600 rpm

您是否提供了任何处理射频的软件,这应该会大大降低线圈的电流,这些电动机上的电压大约为310vdc,3 pH

所以我猜是400V直流电源,给电动机供电应该是所选择的电压,除以3 pH

我有一个BLDC电动机310vdc,我希望以大约1800 rpm的速度运行,然后以3600 rpm的速度运行

现在,您是否提供了一个显示RF输出的驱动程序?
电动机的射频输出?

我想知道这是否是我要找的,我看到其他人测试BLDC电机来运行其他项目,但他们使用了400 VDC电源和insta控制器作为驱动器,TI说

因此,如果我使用400V直流<5安培的电源,我可以预期电压会降低3倍,这是因为各个相位,即insta-spin驱动器

然后,我假设您购买模块来组装此组件,以使电机正常运行,我猜是这样的

我需要哪些项目来开始工作,并让我走上学习之路。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我们不支持超过100V直流的电动机驱动器解决方案,也不支持射频驱动器。 如果您正在使用IGBT或GaNFET,我建议您在这些论坛上发布。  

    如果您正在寻找有关高级FOC的支持,我建议您访问C2000论坛以获得InstaSPIN-FOC的支持。  

    谢谢!
    亚伦