This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:如何使用第11.1 60页上的"Waveform Library Effects List"章节中的"effect ID no"?

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1088986/drv2605l-q1-how-to-use-the-effect-id-no-in-chapter-11-1-2-waveform-library-effects-list-on-page-60

部件号:DRV2605L-Q1
“Thread:DRV2605L (线程:DRV2605L)”中讨论的其它部件

如何使用数据表第60页上“11.1 Tm2波形库效果列表”一章中的“效应ID号”? 有没有关于图书馆的指南? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    这些效应ID号是在DRV2605L的“波形序列发生器”功能中选择波形的方式

    数据表中的8.3 .5.2 节1波形序列发生器

    波形序列发生器最多可支持8个效应ID。 这些效应ID可编程为寄存器0x04至0x0B

    一旦触发波形序列发生器(通过I2C使用GO位或硬件触发器),波形将按REG的顺序播放。 0x04至0x0B

    没有专门的文档对此进行解释。 数据表的8.3 .5.2 第1节是最佳资源  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    此致,

    亚瑟