This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1949:此设备在6.0V时是否会降级?

Guru**** 656470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1089162/lm1949-will-this-device-degrade-at-6-0v

部件号:LM1949

各位专家,您好!

你好。

此设备在6.0V电源电压下是否可以正常工作? D/S显示其正常供电仅为5.5V。

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    设备的额定电压为最大8V ABS 但是,电源需要保持稳定,以防止电压跳至8 V以上

    此致,

    Pablo