This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:TVS二极管或续流二极管在输出引脚上

Guru**** 1212090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231, DRV8251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1088404/drv8231-tvs-diode-or-freewheeling-diode-on-out-pin

部件号:DRV8231
主题中讨论的其他部件: DRV8251

大家好,

对于DRV8231或DRV8251,我们是否需要在 输出引脚?上添加TVS二极管或续流二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的提问。 FET上的DRV8231正向二极管,因此不需要外部TVS二极管。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信也

    您认为内部二极管可以防止ESD吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的。 根据数据表参数规范,DRV8231可满足ESD等级。

    此致

    Shinya Morita