This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:DRVOFF使用

Guru**** 2560780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1088396/drv8316-drvoff-use

部件号:DRV8316

如果我们使用6xPWM,如果我们可以关闭所有具有PWM接口的FET,是否需要使用DRVOFF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    DRVOFF是一个专用栅极驱动器开关阀针,可将所有MOSFET置于Hi-Z状态。 这相当于将所有INHx和INLx输入转低。

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Aaron。 有关DRV8316的另一个问题。 。 。

    在数据表(似乎是8316数据表的最新版本)的汽车型号中,9.2 .1.1  5节显示了一些功率计算,用于计算降压电阻器的额定功率。

    这似乎是不正确的,计算结果似乎是线性转换器,而不是开关转换器。

    您能否确认这是否正确/不正确? 我不想毫无理由地添加1W电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    如果您在 电阻器模式下使用集成降压调节器,则这是通过外部电阻器消耗的平均功率。 当降压负载电流小于40mA且通过电阻器(而不是通过降压开关FET在内部)消耗功率时,可使用电阻器模式。  

    如果您使用电感器,则可以使用表11-1底部一行计算IC功率损失内的降压功率消耗。  

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降压器如何知道切换到此模式?

    考虑到降压的开关节点继续切换,电阻器的额定功率是否也与占空比相关,因此,此电阻器中的功率仅在一定的时间百分比内丢失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    它不是定义的模式,它只是添加一个电阻RBK作为降压滤波器组件,将降压切换过滤为平均输出电压。 您可以使用LBK或RBK,具体取决于支撑降压电源轨所需的负载电流大小。  

    我们正在考虑持续时间内的平均输出功率。 使用RBK时电阻器的额定功率应使用9.2 .1.1 .5中的公式为电阻器的最大功率损耗额定值。  

    谢谢!
    亚伦