This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:机械AVS说明

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1086443/drv10983-explanation-of-mechanical-avs

部件号:DRV1.0983万

您好,

我想了解在MOSFET级别上DRV1.0983万和Drv1.0983万q中的机械AVS功能。

在我们的案例中观察到,机械AVS允许电压浪涌在低转速下在24V上反射,从而无法实现AVS的根本目的。

注:输入的BEMF小于调节GUI中显示的BEMF。

因此,如果可能的话,希望以数学方式更深入地了解其功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himanshu,

    感谢您在MD论坛上发布您的问题。 我认为数据表中的机械AVS部分提供了很好的解释。  您是否可以共享设备设置和电源电压图?

    此致,

    Vishnu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himanshu,您好!

    您是否需要更多帮助? 如果不是,请接受答案以关闭此线程。  

    谢谢!
    亚伦