This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:单个分流电阻器接地连接

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1089013/drv8312-individual-shunt-resistors-ground-connect

部件号:DRV8312

您好,

如下图所示,我们尝试使用感应电阻器单独感测电流。

连接感应电阻器时,请检查是否存在任何问题,即使它通过GND_A和GND_B连接到GND
最好有一个与布局设计相关的参考表。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shin:

    我将按照数据表中的9.2 1部分操作,将另一个感应电阻器置于GND_C至GND。  

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我还有其他问题。

    那么,如果只有GND_A和GND_B连接到并联电阻器,而GND_C直接连接到GND,将会出现哪种问题?

    由于印刷电路板空间问题,我们将仅使用2SHUNT。

    确保您必须使用3SHUNT?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shin:

    实际上,这应该没问题,因为您可以从这些分流中减去测量的I_A和I_B值,以计算I_C 直接连接到GND_C引脚的GND不应影响相位C的性能  

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    我将继续下面的布局,连接GND_C时是否需要注意任何事项?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shin:

    这对我来说很好。 唯一的建议是,根据您尝试推入的峰值电流大小,我会使您的电机路径连接更宽(OUT_x,GND_A/GND_B),以便它可以支持更大的电流。 推动较大电机电流的细轨迹可增加电动机路径的电感。

    谢谢!
    亚伦