主题中讨论的其它部件:CSD8.8599万Q5DC, TIDA-1.0072万
大家好,我们有几个示意图问题
我们的应用:
DRV8323S,带 CSD8.8599万Q5DC MOSFET
VM = 18-24V
电动机相电流:10 A最大RMS,15 A最大峰值
问题:
-鉴于上述应用,您是否建议在DRV8323的栅极驱动引脚上使用任何串联电阻器? 是否有任何IDRIVE设置可能导致问题?
-如果通过SPI完成校准,则CAL是浮动的还是与GND相连,因为它具有内部100k PD
-我们计划在CSA的SOX引脚上添加LPF。 建议的切断频率是多少?
-鉴于CSA的输出上有LPF,是否需要对CSA差动输入进行过滤? 例如,数据表建议在输入端使用1000 pF (与我们的设计相匹配), 但TIDA-1.0072万参考设计还包括10R系列电阻器。 请提供建议
谢谢