如何在3X PWM模式下运行含传感器的电机?
我必须在霍尔传感器侧进行什么连接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何在3X PWM模式下运行含传感器的电机?
我必须在霍尔传感器侧进行什么连接?
您好,Nimesh,
我们没有为 BOOSTXL-DRV8320H的3x模式操作编写任何软件代码,因此您需要修改代码以支持3x模式。 3x模式类似于6x模式,因为霍尔信号将输入到微控制器,微控制器将根据霍尔信号决定何时进入下一个换向状态。 3xPWM模式的不同之处在 于INLx引脚控制相应的半桥是否处于Hi-Z状态(Hi-Z状态同时关闭高和低MOSFET), INHx引脚可控制相应的高侧MOSFET或低侧MOSFET是否打开。 如果INLx引脚为逻辑低电平,则相应的半桥输出将处于Hi-Z状态。 如果INLx引脚为逻辑高电平,则INHx引脚的状态将确定 高侧还是低侧MOSFET处于打开状态。 如果INLx引脚为逻辑高电平(相应的半桥不在Hi-Z模式下),则如果INHx引脚应用了逻辑高电平,则会导致相应半桥的高侧MOSFET打开, 如果对INHx引脚应用逻辑低电平,则会导致相应半桥的低侧MOSFET打开。 这将所需的PWM信号数量从6 (6xPWM模式)减少到3,因为将PWM应用到INHx引脚将交替打开高侧和低侧MOSFET。 此外,如果您不需要将任何半桥置于Hi-Z模式(例如 ,如果您使用正弦换向),您可以将INLx输入绑定到3.3V,并将来自微控制器的信号数量减少3。
此致,
Anthony Lodi